This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G32:有关加电/断电以及输出行为的问题

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611600/sn74ahct1g32-question-on-power-up-power-down-and-how-the-output-behaves

器件型号:SN74AHCT1G32

您好、支持团队

客户希望了解器件正在升高电源电压时输出引脚的状态。 输出是否为高阻态、或者如果两个输入都被拉至低电平、并且输出上有一个下拉电阻、则输出将保证为低输出?

断电情况也是如此、随着电源衰减、输出会怎样?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHC (T)系列没有可在器件断电时保护输出的 Ioff 功能。
    '32没有三态输出、因此它将始终主动驱动输出为高电平或低电平。

    当电源电压超出建议的工作条件时、不能保证器件正常工作、即输出状态未定义。 当各种内部晶体管的栅极达到其阈值电压时、它可能会在低电平和高电平之间进行多次切换。