This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14-Q1:清晰的应用速度

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611566/sn74lvc1g14-q1-clarity-on-application-speeds

器件型号:SN74LVC1G14-Q1

您好!

查看第10页第9.1节中的数据表:

该器件用于缓冲器类型的功能、其中输入较慢或有噪声、但还指出该器件适用于频率高达100MHz 的高速应用。 上升和下降时间表明、这不应成为所需运行的问题、但 我想确认该器件将管理介于0至10kHz 之间的频率。  

非常感谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    是的、该器件肯定在0至10kHz 的频率下工作。 您能告诉我您的应用吗?