This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:输入转换上升或下降速率要求

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/610328/sn74lvc244a-input-transition-rise-or-fall-rate-requirement

器件型号:SN74LVC244A

大家好、团队、

SN74LVC244A 对输入转换上升或下降速率有任何要求吗?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    我需要进一步研究这个问题、然后返回给您。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    期待您的回复。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    LVC 系列的转换速率通常应高于10ns/V、以确保没有振荡或显著的动态电流消耗。
    在查看此数据表的较早版本时、10ns/V 适用于此器件。 感谢您提出这个问题。 我们需要研究更新此数据表、以确保此规格清晰。

    以下文档非常适合转换率问题、并提供了一个良好的表格、作为特定系列典型转换率时序的参考。
    www.ti.com/.../slla364a.pdf

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、



    感谢您的信息。 我有另一个问题。 什么是用于更改 SN74LVC244A 状态的总线保持输入过驱电流



    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    我们已将您的问题移至此处的另一篇文章:
    e2e.ti.com/.../610738

    感谢您的询问、如果您对器件有新问题、最好启动新的线程、因为它将帮助我们更快地回答问题、并提高未来其他人的可测性。

    最棒的
    Michael