This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6B595:可提供电流的电源逻辑移位寄存器?

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6B595, CD74AC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611344/tpic6b595-power-logic-shift-register-that-can-source-current

器件型号:TPIC6B595
主题中讨论的其他器件: TLC59213CD74AC164

您好!

我对 TPIC6B595等电源逻辑移位寄存器感兴趣、但我需要它以5V 的电压提供电流、每通道高达50mA。  您是否有能够实现此目的的产品?

谢谢、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 可提供电流的电源逻辑 IC。

    但您可以使用 TLC59213 等 LED 驱动器、并将其与标准逻辑移位寄存器结合使用。

    或者、如果您可以更改软件以移动每个输出的多个位、则可以组合交流系列中移位寄存器的多个输出、例如 CD74AC164。