This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8153:SN74LV8153关于复位引脚电容器

Guru**** 2810995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611024/sn74lv8153-sn74lv8153-about-the-reset-pin-capacitor

器件型号:SN74LV8153

大家好、

客户正在使用 SN74LV8153。 附件是他的原理图。  

他使用100uF/50V 电容器连接 RESET 引脚和 OUSEL 引脚。  

对于 RESET 引脚,该 引脚适合连接多少?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个大容量去耦电容器。 (如果没有电阻器、则没有 RC 滤波器。)
    该原理图具有轻微误导性;该电容器应放置在电路板的电源(输入)附近。

    OUTSEL 和 RESET 均直接连接至+5V、以实现恒定的高信号电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    是的、假设电容器是针对 VCC 的、这是最有意义的、那么这是可以的。 如果输入与 VCC 一起上升(将它们短接在一起)、则不会出现任何问题。
    如果 VCC 以某种方式位于不同的电源上并且在这些输入引脚由于大电容而缓慢上升时迅速上升、则会导致一整套振荡/功耗问题。

    但是、根据输入和 VCC 连接到同一网络标签这一事实、不应存在任何问题。
    我希望这是有道理的,而且很清楚,如果你有其他问题,请告诉我们。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens 和 Michael、

    好的。 感谢您的回复。