This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:生成多少毫秒脉冲?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, TX517EVM, TX810, TX517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/610286/tx517evm-how-many-mili-seconds-pulse-is-generated

器件型号:TX517EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809EVMTSW1400EVMTX810TX517

您好!

我们使用以下 EVM 构建了功能齐全的声纳系统:

TX517EVM ->传感器-> TX810EVM -> AFE5809EVM -> TSW1400EVM

下面是我们的结果照片:

所示的两个大振幅由我们的脉冲发生器(TX517EVM)生成。  我们的 TX517EVM 使用默认配置、除了我们更改了两个方面。 图形深度为5 (slou317c 手册的表5)、 PRF 为1 (kHz)。 如您所见、脉冲生成时间非常短(仅约40个样本)。  

我的问题:

为什么生成的脉冲非常短?  它大约有40个样本、就时间而言、它是0.6毫秒! 脉冲如此短是否正常? 我们将此 EVM 用于声纳应用。

 我们的 TX517EVM 的 OUTA 直接连接到 TX810的输入端。 如果我错了、请纠正我的问题、但我不需要 TX517EVM 的 OUTB、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Sajad、

    至于该脉冲长度是否足以满足您的应用需求、完全取决于您尝试执行的操作。 我敢打赌、有些设置会像您希望的那样控制该值。 我所说的一切似乎都表明 OUT A 和 OUT B 是一个差分对、因此您可能应该同时使用这两个差分对来获得所需的完整信号电平。

    此致、
    Nick

    如果这回答了您的问题、请使用绿色按钮验证下面的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、
    感谢你的答复。
    你是对的。 OUTA 和 OUTB 确实是差分对。 但是、我如何使用这两个电平来获得完整的信号电平? 这是我在这一领域的第一个项目、因此我几乎没有什么知识。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、挖掘后、我想我已经弄清楚了正在发生的事情。 目前、我认为您的系统设置如下:您使用的计算机将超声波脉冲序列馈送到 TX517EVM 的控制逻辑。 此 EVM 具有可将此控制逻辑转换为 OUTA 和 OUTB 引脚上的高压差分信号的电路。 您当前忽略 OUTB、仅将 OUTA 馈入 TX810开关。 我不确定您是如何连接 TX801的、但它应该连接到传感器。

    现在、在下面、我附上了超声波系统的高级方框图的照片。

    如果我们看一下您的信号链、我们会发现一个似乎缺少的关键部分:高压脉冲发生器。 本节介绍了将 OUTA 和 OUTB 差分信号转换为进入 TX801芯片的单端 Tx 所需的器件。 要了解正在发生的情况、以下是系统驱动侧的更具牵引力的概念:

    位于脉冲发生器 FET 右侧的输出 XDCR 将进入 TX801上的 Tx 通道。

    然而、实际上、您使用的 EVM 也会执行脉冲发生器、这一点并不明显。 如果我们查看 TX517 IC 的数据表、我们可以在方框图中看到、OUTA 实际上是高侧脉冲发生器的电路、OUTB 实际上只是低侧脉冲发生器的电路。  

    在已知情况下、如果我发布了其他信息、您希望如何连接 OUTA 和 OUTB? (我鼓励您实际停下来思考)

    如果您看一下"原理方框图"、您会发现高侧(TC6320)和低侧(TC2320)脉冲发生器连接在"HVout"节点上。 反过来、我们现在知道 OUTA 和 OUTB 信号应连接在一起、然后馈送到 TX801芯片上的 Tx 引脚。 我们也可以通过查看 TX517的应用部分来确认这一点。 唯一的区别是、它们连接了一个脉冲变压器或其他类型的耦合电感器、用于对输出进行浪涌保护。  

    我希望这有助于了解如何以及为何为 EVM 连接 OUTA 和 OUTB。  

    如果您的问题得到了解答、请使用绿色按钮验证下面的答案、以便我知道我提供了准确的信息。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajad、

    我刚才为您回答了 OUTA 和 OUTB 问题、但我怀疑您可能对 TX801输入有后续操作、因此我将快速解决该问题。 此芯片的目的是确保您的低压接收器和 LNA 不会受到高压传输脉冲的影响。 本质上只是一个奇特的浪涌保护器、允许您具有多个通道(在您的情况下为8个)。 LM96530 数据表的第二页(与 TX801相似的器件)在描述此类开关的应用方面做得更好。 下面、我附加了另一个图表、该图应该也可以让您了解如何连接开关输入。 下面的节点 X3可在 我之前的帖子中视为 TX517应用照片中的 M1-N2输出节点。 MD0200相当于 TX801。

    如果这有助于解决您的问题、请使用下面的绿色按钮验证答案。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、
    非常感谢您的全面回复。 我只想提一下、我们使用的是 TX810EVM。 我们不使用 TX801。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我只检查了两次、我正在查看正确的芯片、所以您应该可以继续! 我想我在某个时候把我的数字转置、我的错。

    Nick