This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:CD4060B

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4060B, SN74HC4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611075/cd4060b-cd4060b

器件型号:CD4060B
主题中讨论的其他器件: SN74HC4060

您好!  

我想使用 CD4060B 进行电子计时器设计。 如果我单击按钮、则会出现 CD4060的时钟脉冲、后者允许激活继电器、直到引脚9和10固定的特定时间、在此延迟之后、继电器必须再次打开。 我不确定该二进制计数器/偏移振荡器函数是否符合我的要求。   您能不能为我提供一个文档来描述这个二进制计数器/偏移振荡器的功能。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CD4060B 的工作方式与 SN74HC4060类似。
    请参阅此器件的数据表: www.ti.com/.../sn74hc4060.pdf
    显示了该器件的内部原理图、第2页提供了功能表。

    SN74HC4060只能在高达6V 的电压下工作、而 CD4060B 器件可以在更高的电压下工作。
    希望这能帮助您了解这些器件的工作原理、但如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的
    Michael