This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS245:SN74LS245 IC 是否接受3.3V 范围内的 DIR、OE 作为高信号?

Guru**** 2510045 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT245, SN74LS245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611033/sn74ls245-is-sn74ls245-ic-accept-dir-oe-in-3-3v-range-as-high-signal

器件型号:SN74LS245
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT245

您好!

我给 DIR 的电压是3.3伏、IC 是否接受 3.3伏 的高电压、IC 执行从 A 到 B 的数据传输?

控制信号(DIR、OE)的高电压和低电压范围是多少?

正在等待您的回复。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    假设您将5V 电源连接到 VCC、则输入端的3.3V 信号被视为高电平。
    这是一款 TTL 兼容型器件、这意味着输入将大于2V 的电压解释为输入高电平、将小于0.8V 的电压解释为输入低电平。

    但是、该器件是一项相对较旧的技术、因此我可能建议使用稍微不同的器件。 如果您仍然需要5V VCC 兼容性和 TTL 电压电平、我建议使用 SN74AHCT245:
    www.ti.com/.../sn74ahct245.pdf

    与 SN74LS245相比、该器件的功耗要低得多、并且工作方式与 SN74LS245相当。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    从您的回复中、我能得出这样的结论吗:VCC - 5V、DIR - 3.3V、OE - OV 表示从 A 到 B 的数据传输
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、当 VCC = 5V、Dir = 3.3V、OE = 0V 时、数据将从 A 传输到 B
    没错。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴能提供帮助!
    Michael