This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:Vcca = 3.3V 期间的控制引脚工作电压

Guru**** 2554620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/610762/sn74lvc8t245-control-pins-operating-voltage-during-vcca-3-3v

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

我们按如下方式提供供应:

Vcca = 3.3V

Vccb = 5V

是否可以为 DIR 提供5V 电压?

注意:从数据表中、DIR 和 OE 由 Vcca 提供。

谢谢、

西桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、R. Nishanth、

    无论 Vcc 值是多少、您都可以将输入(包括 DIR 和 OE)驱动高达6.5V (来自绝对最大额定值表)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢你的答复。