This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:封装尺寸

Guru**** 2766845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/610861/lsf0108-q1-package-dimentions

器件型号:LSF0108-Q1

如何为此器件封装(PW)找到合适的宽度 x 高度尺寸(以 mm 为单位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    您只需在提供的链接中查看整体尺寸。 封装尺寸将是不参考引脚的最大总体尺寸。 除了了解这一点之外、您还应该意识到尺寸将具有与它们相关的公差、并且可以通过两个数字相互补充来看出这一点。 取这两个数字的平均值、得到理想的尺寸。

    例如、对于封装尺寸、您有疑问的器件为4.4mm x 6.5mm。

    如果您的问题得到了解答、请点击下面的绿色答案验证按钮! 如果不是、那么我可以随时提出更多问题、我将再次结束该主题。

    此致、  

    Nick