This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:总线保持输入过驱电流以改变状态

Guru**** 2821135 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74LVCH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/610738/sn74lvc244a-bus-hold-input-over-drive-current-to-change-state

主题中讨论的其他器件:SN74LVC244ASN74LVCH244AMichael

感谢您的信息。 我有另一个问题。 什么是用于更改 SN74LVC244A 状态的总线保持输入过驱电流?

Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74LVC244A 没有总线保持输入。

    您在哪里看到了此参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我已将您的问题拆分为一个独特的主题-请在将来将新问题发布到新主题中、因为这可以帮助其他人更轻松地找到这些问题、并帮助我们的团队更准确地跟踪问题。

    SN74LVC244A 没有输入总线保持电路。  您可以参阅 SN74LVCH244A 吗?  该器件需要大约230uA 的最大输入驱动电流才能切换。  在应用报告"总线保持电路"中有一个专门针对这个器件的图表、我在这个帖子中复制了这个图表: