This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245功耗

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/610688/sn74avc4t245-sn74avc4t245-power-consumption

器件型号:SN74AVC4T245

大家好、

您是否会在以下情况下提供功耗(典型值和最大值)?

案例1。 VCCA = 3.3V、VCCB = 3.3V

案例2。 VCCA = 3.3V、VCCB = 2.5V

谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    您可以通过将器件的四种类型的功耗相加来计算功耗(静态、瞬态、容性负载、电阻负载)。 下面总结了这些方程。

    此外、还有一份应用报告、其中详细介绍了每个公式。  CMOS 功耗和 CPD 计算