This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245输入未使用的引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/610684/sn74avc16t245-sn74avc16t245-input-unused-pins

器件型号:SN74AVC16T245

大家好、团队、

我的客户使用了我们的 SN74AVC16T245、 对于一些未使用的输入引脚、它们是悬空的、客户不会将这些引脚连接到 GND 或 VCC。 它们仅将输出引脚连接到 VCC。 您能帮助检查是否存在风险吗? 因为华为的日程安排非常紧迫、他们无法修改他们的板。 他们能否在这些未使用的引脚之前放置串行电阻器以降低风险?谢谢

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南方、

    CMOS 输入保持悬空绝对有风险。  数据表中建议运行条件表的脚注3规定: 件所有未使用的数据输入必须保持在 VCCI 或 GND 上、以确保器件正常运行。 请参阅 TI 应用报告《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》、 SCBA004

    链接的应用报告描述了 CMOS 输入悬空的所有相关风险。

    由于在您的情况下输出被强制进入 VCCI 或 GND、因此存在额外的风险。  如果输入浮动到相反的值、则输出将短路、并且电流过大、可能导致器件损坏。

    我们无法保证在上述条件下运行。

    向开路输入添加串行电阻不起任何作用、但是连接一个大上拉或下拉电阻器可以完全解决问题。  可以向输出端添加一个大串行电阻以限制电流、但也可以断开它们以实现相同的效果。