This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:有关设计要求的问题

Guru**** 2540510 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/608911/lsf0204-questions-regarding-design-requirements

器件型号:LSF0204

大家好、支持者、

我已经阅读了 SLVA675B、这是 LSF 系列的应用手册、 并且对 LSF0204有以下问题、

似乎基准通流栅和通道通流栅的阈值电压相同。 因此、由于栅极电压将作为 Vref_A+Vth 施加、因此略小于通道任一侧的 Vref_A 将使通栅打开、对吧? 为什么需要请求输入低电平应低于 Vref_A-0.5V?

2.通栅的导通电阻与温度成正比。 但是、我在数据表上找不到任何有关这一点的数据。 您对此有什么数据吗?

3.最后、为什么 Vref_A 必须小于 Vref_B-1V?

此致、

S.P. LIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 S.P.

    正确的应用联系人将很快返回给您。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    谢谢。 所以、我可以等待并查看、而无需将这个问题提交给其他论坛、对吧?

    此致、
    S.P. LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、S.P.、

    [报价用户="S.P. LIN"]为什么需要请求输入低电平应低于 Vref_A-0.5V?[/quot]

    您对零件工作方式的描述是正确的。 这样做的原因是要考虑芯片的内部差异、并确保为自己提供足够的空间来实现正常运行。 依靠几毫伏的高速开关信号来确保您在不应是最佳做法的时候进行开关。 提供这一点余量将确保您始终可以正确操作器件、并且不会中断信号路径。

    [报价用户="S.P. LIN]但是、我在数据表中找不到任何有关这一点的数据。 您是否对此有任何数据?[/引述]

    我没有看到任何具体提到这些数字的东西。 如果我在搜索中错过了它、我将再次查看它。

    [报价用户="S.P. LIN"]最后、为什么 Vref_A 小于 Vref_B-1V 是必要的[/引述]

    B 需要大于 A、以便开关可以正确偏置并实际开关。 如果没有该额外的电压、它们可能无法克服杂散电压、硅缺陷以及二极管或栅极电压降。

    如果这已回答您的问题、请点击下面绿色的"验证答案"按钮。 如果没有、请告知我们、我们将为您提供帮助!

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    感谢您的回复、我期待您提供有关导通电阻 v.s 温度的任何数据。

    此致、
    LIN、S.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.P.:

    请参阅数据表中 Ron 在25°C 时的典型值
    我们能够在工作台上测试该器件、并且可以在15mA 通流时提供有关3.3V 至1.8V 的以下数据:
    CMOS Rdson 将随温度升高而增加。
    -40C 典型值为4.3欧姆
    25°C 典型值约为5.7欧姆
    125C 典型值为8欧姆

    此外、如果您有兴趣自己进一步评估此器件、我们提供了一个 EVM 来测试任何 LSF 器件、包括 LSF0204:

    http://www.ti.com/tool/LSF-EVM

    我希望这会有所帮助。
    最棒的
    Michael