This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:将 TX517EVM 输出连接至 Garmin 收发器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607754/tx517evm-connect-tx517evm-output-to-garmin-transceiver

器件型号:TX517EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809EVMTSW1400EVM

尊敬的朋友:

我们正在使用以下器件开发声纳系统:

TX517EVM -> Garmin GT-20 TM 传感器-> TX810EVM -> AFE5809EVM -> TSW1400EVM

我想知道如何将我们的 TX517EVM 的输出端连接到 Garmin 收发器。 TX517EVM 有两个输出、即 OUTA 和 OUTB。 此外、换能器的线路原理图如下:

我想系统应该如下所示。 但是、我不知道如何将 TX517EVM 的 OUTA 连接到我们的收发器。 我是否应该将 OUTA 连接 到收发器的负极和正极引脚?

我们非常感谢您的任何建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Sajad、

    您确定这是您的器件的数据表吗? 我查看了它、并看到您说的型号是4引脚器件。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Sajad、

    我看到您已使该设置正常工作并发布了一个新的线程。 除非你有另一个问题、否则我将关闭此主题。

    Nick