This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:输入转换上升或下降速率要求

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/608991/sn74lvth16244a-input-transition-rise-or-fall-rate-requirement

器件型号:SN74LVTH16244A

大家好、团队、

我对 SN74LVTH16244A 输入转换上升或下降速率有一个问题。

在数据表中、输入转换上升或下降速率最大值为10ns/V、如下所示。 但在客户的测试中、结果为3.36uS/V、如下面的波形所示。

我的问题:

输入转换上升或下降速率的最小值是多少?

2.客户测试率的风险如何?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johnny,

    这种缓慢上升的输入可能会给客户带来潜在问题。
    www.ti.com.cn/.../slla364a.pdf

    请参阅此白皮书、该白皮书讨论了缓慢上升沿输入的一般影响。
    但是、对于总线保持输入、如果反馈电路在内部保持一个值直到被切换、这可能会有所不同。 在任何情况下,我都建议使用前面的施密特触发器器件使信号平方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shreyas、

    在客户的应用中、此缓慢上升沿仅在系统首次启动时出现一次或两次。 启动后 、SN74LVTH16244A 的输入将是恒定的高电压或低电压、不再有脉冲信号。

    那么、这种情况的风险如何呢?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johnny,

    风险不在于器件、而在于系统性能。 缓慢上升沿会导致一些振荡或信号完整性问题、如果客户愿意接受、则器件不存在问题。
    另外,请注意,如果 Vcc 在启动时与输入信号(慢速或快速)同时斜升,则不会导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    感谢您的回复。

    我还有另一个问题、对于 SN74LVTH16244A、是否需要总线保持输入过驱电流来改变状态?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼

    电气技术规格中将总线保持电流定义为 II (HOLD)、这是更改输入状态所需的过驱电流。