This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14:更换 TC74VHCT14AF

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT14, SN74AUC14, SN74LS14, SN74LVC14A, SN74LVC3G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/609878/sn74ahct14-replacing-tc74vhct14af

器件型号:SN74AHCT14
主题中讨论的其他器件: SN74AUC14SN74LS14SN74LVC14ASN74LVC3G14

您好!

我正在考虑更换 Toshiba Logic TC74VHCT14AF (SOP 封装)。 TI 交叉参考中的 SN74AHCT14 (NS 封装)已命中。 我希望获得5V (输入和)输出容限功能。 但 SN74AHCT14没有该功能。 如果您有任何建议、请告诉我。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazu、

    SN74AHCT14器件在输入端具有过压容限。 它在输出端不能过压、但在查看 TC74VHCT14器件时、它在输出端也不能过压。

    两个器件的钳位结构与下图类似、因此就过压容差而言、这些器件是等效的。

    这是您的疑虑、还是我误解了您的问题?
    如果您有其他问题、请告诉我、我很乐意为您提供帮助!

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速回复。 我的问题是 TC74VHCT14AF 的以下规格。

    直流输出电压(Vout):-0.5 ~ 7.0 (Vcc = 0V)

    我认为 SN74AHCT14没有此规格。 它看起来只是 Vcc±0.5。

    在我们的应用中、当 Vcc = 0时、施加到逻辑输出端子的电压可能为5V。

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TC74VHCT14AF 具有 Ioff 保护:

    TI 的 AHC 系列没有 Ioff 保护。 如果 VCC < 5V、则可以使用 SN74AUC14或 SN74LVC14A。 在5V 时、将会有 SN74LS14 (具有 TTL 输出电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克莱明是正确的、

    当 VCC = GND 时、该器件没有反向驱动保护、因此建议在任何时候都不要超过输出上的 VCC、因为它会打开器件、从而可能导致输出上的总线争用。

    所提供的建议元件可能是最好的、如果您不需要引脚对引脚替换并且不使用现有器件的全部四个通道、您也可以考虑使用 SN74LVC3G14。

    最棒的
    Michael