This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102输出无法实现5V、VCCB

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, CSD13201W10, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/610041/txb0102-txb0102-output-can-not-achieve-5v-vccb

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: CSD13201W10、 SN74LVC2T45

您好!

当使用 TXB0102来驱动 MOS 时、我们发现 TXB0102 B 侧的输出电压 只能达到2.5V、而不是 VCCB 的5V。 但是当断开 MOS 时、B 侧输出可以达到5V。 我想知道原理图设计中是否有不正确的地方。 B 输出上有一个400k 下拉电阻器。

请帮您检查一下。 谢谢!

此致

岩石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB 器件旨在驱动高达70pF 的容性负载、 但 CSD13201W10在4.5V 电压下的典型总栅极电荷为2300pF。这意味着 TXB 的边沿速率加速器将不会足够长时间处于活动状态、因此您需要等待更长的时间来为栅极充电。

    您的开关速度有多快?

    TXB 具有弱输出驱动器、可实现双向通信。 但您的电路仅需要单向转换;请考虑改用 SN74LVC2T45。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、落基、

    我必须同意 Clemens 的观点、即栅极电容可能是您的问题、尤其是在 PWM 等快速开关周期期间。 另一个需要注意的问题是、你们使用的是4个 N 沟道 FET、但没有高侧驱动器。 通常、这会使高侧 FET 浮动、您需要另一个电路来提供适当的电势。

    Nick