This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择合适的驱动器

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVCC3245A, SN74AHCT244, SN74LVC16T245, SN74AHCT16245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/609325/choose-the-right-driver

主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245SN74LVCC3245ASN74AHCT244SN74LVC16T245SN74AHCT16245

对于插入现有5V 系统中的3.3V 卡的新项目、我必须为总线选择驱动程序。 总线的长度约为25cm。 目前、对于现有的5V 卡、使用74hct245表示双向数据总线、使用74hct244表示单向控制线路。
建议将哪些驱动器用作3.3V 和5V 系统上新电路板之间的接口?
我已经看到74lvcc3245和74lvc8t245是正确的选择? 相对244不存在?
驱动器可以是8位或16位宽
此致
Enzo Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enzo Bruno,

    欢迎使用 e2e!
    '245是方向控制型器件、但许多应用通过将 DIR 引脚连接至低电平或高电平将其用作单向器件。 sn74LVCC3245a 或 sn74lvc8t245都可以在这方面工作。
    您还可以考虑使用 sn74AHCT244器件、该器件可用作3.3V 至5V 转换器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于16位选项,也有 sn74LVC16T245或 SN74AHCT16245选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao


    感谢您的重播

    我对我的问题作了一些澄清。 系统包含一个插入卡的无源总线、从至少3到最多14个、其中一个是主器件、所有其他是从器件。  所有系统都被供电至5V。 新电路板(类型为从器件)以5V 电压供电、将在3.3V 电压下与稳压器一起工作。 读取/写入的访问时间大约为500ns。 然后、驱动程序必须从使用74hct245/74hct640和74hct244/74hct541的其他卡读取和驱动总线、并遵守扇出和级别规则。 数据总线将是双向5V/3.3V。 地址/控制线是5V 至3.3V 的输入线。 要在主设备上重放的线路为3.3V 至5V 的输出线路。 问题是、提到的组件是否是最佳选择?

    最好的雷加

    Enzo Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enzo、

    上面提到的组件将适合您的应用。 对于某些单向和双向器件,您可能必须使用多个 LVC8T245器件。