This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 54F86/74F86 2输入异或门的 ESD 额定值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT86, SN74F86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/609558/esd-rating-for-54f86-74f86-2-input-exclusive-or-gate

主题中讨论的其他器件:SN74AHCT86SN74F86

是否有具有相应 ESD 额定值的 TI 产品列表?

我目前正在寻找  54F86/74F86的 ESD 额定值

2输入异或门

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamir、

    我们正在寻求获取这些信息。
    但是、我是否可以建议查看可能适合替代此器件的其他器件?
    我不知道您的主要关注点/规格是什么、但 SN74AHCT86应该是 SN74F86的一个很好的替代产品。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在深入研究这一点之后、我们发现该器件具有以下 ESD 额定值:
    HBM:2kV
    MM:200V

    最棒的
    Michael