This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:高容性负载

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/608078/txb0108-high-capacitive-load

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

您好!

我们的客户希望将该器件用于200pF 电容负载。
在数据表 P.14中、TXB0108设计用于驱动高达70pF 的容性负载。

TXB0108是否有任何方法来驱动这个高电容?
您能告诉我可以用于此目的的器件吗?

信号频率为20MHz
VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有其他问题。
    您能告诉我 TXS0108E 的最大输出负载吗?
    此器件能否驱动200pF 输出负载?

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    我想您将很难用这个部件来驱动这么大的负载、但不用担心、可能会有工作需要解决。 如果要提供更多驱动、则可以将两条或多条输出线路并联。 如果这样做、您将需要确保连接在一起的输出由各自输入引脚上的相同输入信号驱动。 显然、这种方法的缺点可能意味着具有两个或更多个转换器 IC。

    另一种选择是在输出端添加串联电阻以增加阻抗。 虽然这有助于驱动更多电容、但性能会下降。 该电阻将为您提供 RC 电路、并开始限制数据速率。 对于您来说、不建议使用此解决方案、因为您要达到20MHz。

    很高兴您推出了 TXS 系列器件。 我建议您查看这些器件、因为它们可以处理更高的容性负载、但代价是速度降低了一点点。 我认为、这种处理更高容性负载的能力与两个以上的通道连接在一起、是驱动所需负载的最佳选择。

    此致、
    Nick

    如果您的问题得到了解答、请点击绿色的"验证答案"按钮! 如果没有、请告知我们、我们将回答您的任何其他问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    感谢您的支持。
    我建议使用高容性负载驱动器并联。

    另外、您能否告诉我 TXS 0108E 在20MHz 数据速率下可驱动的容性负载大小?
    您能否分享负载电容与数据速率信息?

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定是否有确切的数字可以向您指出特征值。 让我看看我是否能为您挖掘出一些东西。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick San、

    感谢您的检查。
    我期待更多信息。

    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick San、

    我们的客户连接了两个输入/输出并进行了评估。
    因此、它比连接之前的情况更糟。
    我认为某些配置存在问题。
    我想从客户那里获得电路图并进行确认。
    对于客户机密信息、由于我希望直接发送邮件而不是 E2E、您可以通过以下地址联系我吗?

    asaka-r@clv.macnica.co.jp

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    我已经给您发了电话、请在您有机会时向我发送您所拥有的文档。 我还将订购您使用的器件的一些样片、看看我是否可以重复类似类型的问题、或者是否可以成功操作!

    Nick