This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:VCCA 和 VCCB 的独立控制

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/609659/txs0206-independent-control-of-vcca-and-vccb

器件型号:TXS0206

我计划使用 TXS0206将1.8V 微处理器与2.7V microSD 卡连接。 我希望能够在1.8V 电源轨保持开启的同时关闭2.7V 电源轨、即将 VCCB 设置为0V 并将 VCCA 保持在1.8V。

这是电平转换器处于的可接受模式吗? 如果我在将 VCCB 设置为0V 之前将芯片的"A"和"B"侧置于高阻抗状态、是否会有泄漏电流?

提前感谢您的任何帮助。

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    这对于芯片来说应该是可以的。 我知道的唯一上电要求是在打开 Vccb 之前为 Vcca 加电。 听起来您将通过在该芯片上启用 high-z 来采取适当的安全步骤、但大多数情况下不会... 考虑到您希望关闭电源的方式、您应该可以继续操作。 如果您发现自己有问题、请告诉我。

    如果您的问题已得到解答、请点击下面绿色的"验证答案"按钮。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nick、这真的很有帮助。