This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] -15V 逆变器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/609431/-15v-inverter

你好。

我需要创建一个电路、该电路接受从0到+15V 的脉冲信号、并将其转换为-15V 到0V 的脉冲。  TI 是否具有此类转换器/逆变器?  是否有人对如何实现这一目标有任何建议?  这是一个控制信号、因此不需要高电流。    

请提供帮助。

谢谢

Layne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数逻辑系列不高于5V。CD4000系列支持18V、但低于30V、并且在任何情况下、所有逻辑信号都假定低电平为公共接地。

    您需要以多快的速度进行切换? 可能可以使用晶体管或比较器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Layne、

    比较器可配置为在电平转换配置中将0至+15V 至-15的信号转换。 要确定合适的器件、您能否提供有关信号频率和占空比的信息。 从0到+15到-15转换时、系统可以承受多大的延迟?

    此致、