This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逻辑

Guru**** 2787625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97, SN74LVC1G08, SN74LVC1G04, SN74LVC2G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/609666/logic

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G97SN74LVC1G08SN74LVC1G04SN74LVC2G08

我正在寻找逻辑门来实现此逻辑(2输入、2输出)

VCC=2-3V

 

 

 

输入

输出

A

B

X

Y

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    您是否正在寻找单个器件来执行此功能、或者是否可以有2个器件?
    根据提供的表格、我们必须将这些分解为两个函数、因为我们没有一个器件可以在一个器件中执行两组逻辑。

    为了简化:
    X =非(A)和 B
    此功能可由为该功能配置的 SN74LVC1G97器件处理(数据表中的图6或参考数据表中的表2以供参考)

    Y = A 和 B
    此功能可由配置为与门的同一器件(SN74LVC1G97)处理(数据表中的图4或请参阅表2)。
    此功能也可由 SN74LVC1G08等简单与门来处理。

    另一种可能是将 SN74LVC2G08等双通道与门与 SN74LVC1G04等逆变器配合使用、以获得反相 A 输出。
    如果除了正常的可用 A 之外、您已经有反相 A 输出、那么这两个功能也可以由单个2通道和门处理。

    我希望这对您有所帮助! 如果您有其他问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助!
    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eli、

    您的 X 输出仅为 F = A'。 B 和 Y 只是 F = A.B. 您可以使用到或三个分立式栅极来实现此目的、即在其中一个与栅极之前使用 double and not (逆变器)。 但是、如果您需要一个封装、则可以使用 SN74ALS804 芯片组。 该器件具有六个与非门、我们知道、回到我们的旧逻辑类可以构建我们所需的任何门。 另外、您还剩下一个!

    与门逻辑上相当于两个串联的与非门。 第一个具有输入 A 和 B、其输出连接到下一个串联栅极的两个输入。

    非门在逻辑上等同于 一个与非门、其输入连接在一起。

    希望这对您有所帮助、

    Nick

    如果您的问题已得到解答、请点击下面绿色的"验证答案"按钮! 如果您有其他问题、请告知我们、我们将为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Nick
    感谢、但它的5V 器件。需要3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    在这种情况下、我之前的建议是否适合您、或者您需要使用单个器件来实现?

    最棒的
    Michael