请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AC11 大家好、团队、
我正在支持 一个正在考虑使用 SN74AC11的应用、下面是一个问题:
"我正在查看此部件的新应用,在数据表的第3页,它指出 在建议的工作条件下,“输入转换上升或下降速率”最大值为8ns/V。 此器件的输入将以20kHz 的频率进行切换、但3.3V 信号的上升/下降时间为200ns。 此属性是否指示3.3V 信号的上升/下降时间必须小于26.4ns? 如果是、该器件会在更长的转换时间(闩锁、漏掉状态、功率损耗增加等)下运行什么?"