This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751散热焊盘尺寸

Guru**** 2545960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/608163/tps23751-thermal-pad-dimension

器件型号:TPS23751

客户需要 TPS23751散热焊盘详细尺寸来进行 PCB 布局和热分析、

但暴露的系带特征区域没有类型参数、我也检查了 Ultra 解放。

谢谢、sirs 可以向我分享数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    对此负责的人员已收到通知、您可以很快收到他们的回复。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    此数据表详细介绍了散热焊盘的尺寸: www.ti.com/.../tps23751.pdf

    请查看最后一节:"机械、封装和可订购信息"

    最棒的
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    散热垫羽毛和北极耳朵没有典型参数、我需要这些参数、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lanjie,

    散热焊盘的尺寸应该显示在 链接 到的数据表第50页的图中(见下面)。

    比焊盘的机械尺寸更重要的是 PCB 上 IC 的布局尺寸,因为这是实际实现的。 接地平面的尺寸应大于散热焊盘本身、因此焊盘边缘上不常见形状的尺寸不应成为问题。 有关布局指南、请参阅 TPS23751EVM-104用户指南的第12页

    最棒的

    Thomas A.