This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G125:关于 RSE (UQFN)封装

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/608436/sn74aup2g125-about-rse-uqfn-package

器件型号:SN74AUP2G125

您好!

请向我提供 RSE0008的轮廓图、包括中心焊盘的尺寸。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我已经研究过这个问题、我认为顶部的图片中有四个封装外形是不正确的。 数据表机械部分中的 RSE0008将是您希望获得的封装尺寸。 我在 这里查看了 TI 封装/器件数据库 、没有看到任何 GND 焊盘、然后通过  外部检查查看了3D Content Central、看看我们是否遇到了错误。 如果您想使用该站点、则该站点是免费帐户、只需搜索"UQFN 8"即可。 上面的3D 模型也会失去中心 GND 焊盘。 我查看了其他8引脚 QFN 选项、并认为在数据表过程中有人混淆了字母、实际上放置 了 X2QFN RVH 封装的图像。 我认为这是实际成像的封装、因为它具有放大的焊盘1、焊盘方向相同、并且具有中央 GND。

    如果您有任何疑问、请告知我、我将与其他人交谈以更改数据表、并在出现任何新信息时告知您。 感谢这家酒店!

    此致、

    Nick

    如果您的问题得到了解答、请点击下面绿色的"验证答案"按钮。