This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:与 SN74AVC4T774引脚对引脚兼容

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607922/txb0304-pin-to-pin-compatibility-with-sn74avc4t774

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T774

您好!

 我正在寻找一款采用 RSV 封装且与 SN74AVC4T774引脚对引脚兼容的器 件、该器件具有自动定向功能。

TXB0304是最接近的、但 VCCA 和 VCCB 处于"错误"位置。

  SN74AVC4T774是否有任何其他具有 NC 引脚的版本?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Umberto、

    我刚刚查看了大量器件、没有看到任何符合您确切需求的器件。 您是否可以提供有关您的应用的任何信息、以帮助我设计新器件? 您为什么不需要方向引脚、设计是否会阻碍这些引脚的实现?

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    翁贝托

    根据我们通过电子邮件进行的讨论、我将结束前面提到的这个主题。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    Nick

    如果您的问题得到了解答、请点击下面绿色的"验证答案"按钮!