This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:125MHz 方波

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607838/sn74avc8t245-125mhz-square-wave

主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245SN74AUP1T34

RT 编号:SN74AVC8T245

尊敬的技术支持团队:

 

SN74AVC8T245能否以125MHz 和50%占空比:50%的频率运行

它运行1.8V3.3V 电平位移。

但下面的波形是意外的输出。  占空比无法保持 50%:50%


我想它是由具有125MHz 频率的不平衡 tPLH 和 tPHL 引起的。 tPHL 长于 tPLH。

您能告诉我它的行为原因吗?

 

数据表显示了320Mbps (160MHz)。

 

•最大数据速率

–170Mbps (VCCA < 1.8V 或 VCCB < 1.8V)

–320Mbps (VCCA≥1.8V 和 VCCB≥1.8V)

 


 

45MHz 波形显示了预期的运行并且它的 tPLH 和 tPHL 是平衡的。

 

 

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已通知相应的联系人回复此帖子。
    他们应尽快作出回应。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢你的答复。
    我期待你的答复。

    顺便说一下,我检查了 SN74AUP1T34,它具有平衡的传播延迟:TPLH = tPHL (1.8V 至3.3V 转换典型值)。
    它能在125MHz 下保持占空比50%:50%吗?

    www.tij.co.jp/.../SN74AUP1T34

    其数据表中没有最大数据速率。

    此致、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TTD、

    测量的设置是什么? 使用无源探头或有源探头是否在电路板上具有阻抗匹配? 我相信这些因素会影响较高频率下的测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDD、

    您是否需要单向翻译? SN74AUP1T34是单向器件、可支持高达190Mhz 的电压、可进行1.8V 至3.3V 的转换。
    是否可以在尝试后提供示波器快照?