This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS04:SN74LS04

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS04, SN74LVC04A, SN74LVC14A, SN74HCT14, SN74HCT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607960/sn74ls04-sn74ls04

器件型号:SN74LS04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC04ASN74LVC14ASN74HCT14SN74HCT04

您好!

  我使用 SN74LS04进行开/关传感器检测、由于某种原因、当输入1A 为0V 时、通道1Y 无法拉至0.9V 以上。 如果1A 为5V、则1Y 将拉低至0V。 我想在其他地方有泄漏、但我的所有其他栅极为2A、3A、4A、在相同的电路中按预期工作。 非常感谢您的所有意见。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下几点:
    输出是否短路?
    输出是否会拉大电流?
    器件上的输入是否完全降至0V?
    这些是一些可能会破坏器件运行的因素。

    如果输出端确实没有负载且输入端真正为0V、则器件可能会因某种原因受损。
    如果是、是否安装新器件来修复它?

    我还建议使用具有更好输出电压和驱动特性的较新技术器件、例如 SN74LVC04A。 www.ti.com/.../sn74lvc04a.pdf
    或者可能使用 SN74LVC14A、这是一个施密特触发输入器件、如果这可能导致问题、则能够耐受缓慢上升的输入。
    www.ti.com/.../sn74lvc14a.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我、我很乐意为您提供帮助!
    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前建议的器件是 CMOS 器件、无法承受5V 电压。
    如果您需要能够承受5V 电压并具有 TTL 电平的器件、我建议查看 SN74HCT14或 SN74HCT04。

    最棒的
    Michael