This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108未使用的引脚和 PCB 布局

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607846/lsf0108-lsf0108-unused-pin-and-pcb-layout

器件型号:LSF0108

您好、先生们:

我的客户使用 LSF0108并有两个问题:

是否可以将其悬空或必须连接到 GND?

2.在 PCB 布局指南中、建议 将 LSF0108 器件靠近热电压侧、原因是什么? 在当前设计中、 LSF 与高压 侧之间的距离为 4200mil、 数据速率为10MHz、是否正常?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    建议在每个未使用的通道上至少将一个端口接地、以避免使引脚悬空(A 侧或 B 侧正常)。 这样做的原因是为了避免器件上有一个电压电平未知的引脚。 只需将未使用通道的一侧接地、但两者都可以、因为 LSF 不会产生电流。
    如果您根本不使用该通道、则可以为该通道的器件两侧接地。

    2、它说要靠近高压侧放置、因为需要额外的驱动来获得输出高电压、所以高压侧会产生更干净的信号。
    如果您有4200密耳的迹线和10MHz 的频率、则器件应该能够驱动此频率。 只要迹线电容是唯一的电容并且没有外部电容器、就不会出现任何问题。

    最棒的
    Michael