This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40110B:请求在 NI Multisim 中使用的产品模型文件(.cir 文件)

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40110B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607738/cd40110b-request-product-model-file-cir-file-for-usage-in-ni-multisim

器件型号:CD40110B

您好!  

我是一名大学生、我想使用 CD40110B、这是 NI-Multisim-电路设计/仿真中的升压/降压转换器。 由于他们不提供组件让我直接放置、如果有人能帮助我并提供 CD40110B 的模型文件、我将不胜感激。 该文件以.cir 结尾、后者可导入 NI multisim、因此我可以在组件向导中定义引脚和映射、以模拟产品并测试芯片功能。  

下面随附了 TI 产品链接: http://www.ti.com/product/CD40110B/description 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有适用于此器件的任何模型、而且我们目前也不能处理 BUILED CIR 模型、因此我们无法支持这种模型。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。 评估此器件的最佳方法可能是从我们的网站订购样片、以便在工作台上测试功能。 由于此器件采用 DIP 封装、因此可在试验电路板上轻松评估。

    您对我可能能够解决的功能有什么具体问题吗?

    最棒的
    Michael