This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:等效电路

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607054/sn74lv14a-equivalent-circuit

器件型号:SN74LV14A

你(们)好

您是否具有此器件或此系列器件输入引脚的等效电路?

我找到了 LVC 系列的信息、如下所示。

http://www.ti.com/lit/an/scba011/scba011.pdf

我可以将其用于 SN74LV 吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    LV 和 LVC 系列的过程不同、因此存在一些差异。 我不会向您推荐您所附的 LV 系列文档。

    由于您是指器件的输入、因此我想知道您是否关心输入的实际结构或钳位二极管结构、因此我将在下面介绍这两种结构。

    输入是标准施密特触发高阻抗输入、对于该器件、GND 有一个负钳位二极管、但 VCC 没有正钳位二极管、因此输入具有过压容限。

    我还将向您推荐问题2、作为我们逻辑常见问题解答中输入参数部分的一部分。
    e2e.ti.com/.../3537.02-input-parameters

    最棒的
    Michael