This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:SPI 时钟失真

Guru**** 3001210 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182359/txs0108e-spi-clock-distortion

器件型号:TXS0108E

您好、支持团队

我们有应用将 TXS0108E 应用于 SPI leavel 移位器、它已经构建了无问题的搜索板、最近我们遇到了问题。

电路如下、主机为 Marvell/OcteonTX2、具有1.8V SPI 输出、可直接连接到 TXS0108E Porta、端口 B 线连接到 SPDT-TS3A24157。

当 SPDT 启用通道时、SPI 信号将通过 SPDT 传输到 SPI 闪存。

我们发现 TXS0108E 的新生产日期代码会导致 SPI 时钟 失真、是否有针对此问题的任何建议?

0AKG4/1AKG4正常、但1CKG4/23KG4失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请注意   、这似乎是对该参考主题的重复案例、对此进行了后续跟进、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    您提供的线程链接未找到页面、因此无法解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic---internal/f/logic---internal-forum/1180025/txs0108e-datecode-issue-about-txs0108e 或搜索"TXS0108E:有关 TXS0108E 的数据编码问题" 、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    谢谢、DC:2141到2149有什么区别? TXS0108E 的电气特性似乎有所不同或有所变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    我们不希望使用不同的数据代码在不同批次之间发生电气性能变化。 由于该行为仅发生在两个特定批次上、因此 不太可能出现应用问题。 现场质量工程师 Kung、Stacy 参与了  此问题、并将推动此问题的解决。 我将 在此处关闭该主题、让 Stacy 通过电子邮件与您联系。

    谢谢、

    元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。