This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH1T45:IBHHO 和 IBHLO 规格验证

Guru**** 2529530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1183185/sn74avch1t45-ibhho-and-ibhlo-specs-verification

器件型号:SN74AVCH1T45

尊敬的团队:

我的问题与数据表中提到的 IBHLO 和 IBHHO 两种电气规格有关。  

它指出:外部驱动器必须拉电流/灌电流 IBHLO/IBHHO、才能将该节点从低电平切换到 高电平或从低电平切换到高电平。 我还不是很了解、如何验证这些参数? 如有任何进一步的相关详情、我们将不胜感激。 谢谢

此致

法尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线保持电路的工作方式类似于下拉电阻器(当电流输入状态为低电平时)或上拉电阻器(当电流输入状态为高电平时)。 要将输入切换到另一状态、必须提供流经该电阻器的电流。

    VCC 或 GND 上的实际输入电流为零、当您达到输入开关阈值时、实际输入电流会增加。

    要测试 IBHLO、首先将输入驱动为低电平、然后增大电压、直到其切换。 要测试 IBHHO、首先将输入驱动为高电平、然后降低电压、直到其切换。 测得的电流将如 总线保持应用报告的图10所示