This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH162245:SN74LVTH162245

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693053/sn74lvth162245-sn74lvth162245

器件型号:SN74LVTH162245

您好!

因此、我意识到镀镍钯金铅已经存在很多年了、但我的经验主要是在铅处理方面、实际上并没有发现 与润湿/侧填角相关的太多问题。

目前正在使用 SAC305 WS T4焊锡膏运行其中的许多器件。 使用的曲线非常适合磁通量、可进行50秒浸泡(150-217C)和240°C 峰值回流。

整体湿性是一个问题。 侧边圆角长度还可以、但最多高度为50%、后跟圆角还可以、但焊料似乎没有很好地流向引线。  基本上、引线看起来就像位于焊点的顶部。

您是否有适合 这种镀层的特定 LF WW 焊锡膏化学物质的建议、或者从曲线的角度来看、我应该特别考虑什么?

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    感谢您发帖。 我将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我想告诉大家、我没有忘记过这一点。 我仍在努力寻找合适的人员在 TI 内部对此进行解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    以下是我从我们的封装团队获得的建议:

    e2e.ti.com/.../EM828-Pbf-Data-Sheet.pdf

    e2e.ti.com/.../EP256-Pb-Data-Sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    我继续尝试 Indium 3.2 HF。 这种化学物质不含卤化物、并且是我们目前使用的化学物质。

    我发现这种化学成分非常好、并且看到了器件引线的整体湿性有很大改善。

    我与 Kester 有联系、并将询问您的建议。

    谢谢