This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD4034B:Tina/Spice/CD4034B:

Guru**** 2550490 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693126/tina-spice-cd4034b-tina-spice-cd4034b

器件型号:CD4034B
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74HC595

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在电路中使用 CD4034、但我没有 SPICE 模型。 我需要 SPICE 模型。 我应该从哪里获得该模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Souarv、
    CD4034当前没有任何可用的型号(可能是在计算机之前创建的)。

    最好使用此类较旧器件进行原型设计、而不是尝试对其进行仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

           我不知道如何使用旧器件进行原型设计。 您能告诉我这种方法吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    深入了解后、该器件似乎不再可从大多数来源获得。

    您是否考虑使用 SN74HC595等更现代的移位寄存器?