This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4060:RC 振荡器、频率低于预期

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3GU04, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/691949/sn74hc4060-rc-oscillator-frequency-lower-than-expected

器件型号:SN74HC4060
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3GU04SN74LVC1G14

你好。

我最近收购了 SN74HC4060N、我打算将其用作时间计数器。 按照 IC 数据表第6页的方案和公式、我在引脚9上连接了一个 C=120nF 的电容器、在引脚10上连接了一个电阻器或 R1=5.6KOhm、在引脚11上连接了另一个电阻器 R2=470Ohm、并连接了三端。 我期望频率大约为1.2kHz、因此 Q14/引脚3将在8秒后升高、但令人惊讶的是(对我来说)它确实上升了、但仅在10.5秒后才上升。 我还尝试用另一个100nF 的电容器替换该电容器、这应该会导致更高的频率、但引脚3仍然需要10.5秒的时间才能上升。 我使用的是 Vcc=5V。

这是正常行为吗? IC 是否可以针对频率更高的 R1和 R2的不同比率进行准备? 请发表评论。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校正:对于120nF 电容器、频率应为1.0KHz;对于100nF 电容器、根据公式、频率应为1.2KHz。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    您是否将引脚12接地? 这是一种常见的监督机制、可能会导致奇怪的问题甚至器件损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    是的、很抱歉我之前没有提到它、引脚12确实接地。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Adrian、
    另一种可能是电源斜升速率--你的电源启动速度有多快?

    两个逆变器振荡器、如 HC4060中使用的振荡器、并不是那里最可靠的架构、并且不一定总是振荡。 它们基本上依赖器件的噪声启动来"启动"振荡器。

    您可以使用施密特触发逆变器(SN74LVC1G14)或三路逆变器(如 SN74LVC3GU04)构建外部振荡器、从而为系统提供更好、更可靠的振荡器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Emrys 提供的有用答复。

    我恐怕这些建议远远超出了我目前的能力。 我已经下载并阅读了这些 IC 的规格、但目前我认为我将坚持我的当前设计。

    虽然我对 HC4060本身有点失望:如果 IC 的行为有一些限制、例如此处所述的限制、我认为这些应该在 IC 规格中进行描述。

    总之、非常感谢您的支持和建议。

    BR