请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC4060 主题中讨论的其他器件:SN74LVC3GU04、 SN74LVC1G14
你好。
我最近收购了 SN74HC4060N、我打算将其用作时间计数器。 按照 IC 数据表第6页的方案和公式、我在引脚9上连接了一个 C=120nF 的电容器、在引脚10上连接了一个电阻器或 R1=5.6KOhm、在引脚11上连接了另一个电阻器 R2=470Ohm、并连接了三端。 我期望频率大约为1.2kHz、因此 Q14/引脚3将在8秒后升高、但令人惊讶的是(对我来说)它确实上升了、但仅在10.5秒后才上升。 我还尝试用另一个100nF 的电容器替换该电容器、这应该会导致更高的频率、但引脚3仍然需要10.5秒的时间才能上升。 我使用的是 Vcc=5V。
这是正常行为吗? IC 是否可以针对频率更高的 R1和 R2的不同比率进行准备? 请发表评论。
此致。