This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC7046A:CD74HC7046A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4049, CD74HC7046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693758/cd74hc7046a-cd74hc7046a

器件型号:CD74HC7046A
主题中讨论的其他器件:CD74HC4049

各位专家:

我们使用的是"带 VCO 和锁定检测器的锁相环"、其器件型号为"CD74HC7046AM"

我找不到用于仿真的 ibis 模型。

请帮我查找设备/类似设备/替代等效设备的 ibis 型号?

提前感谢您。

此致、

Abhishekh M L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishekh、
    由于 IBIS 模型仅模拟信号完整性而不模拟功能、因此您可以使用 CD74HC 系列器件中的任何 IBIS 模型。

    我刚刚浏览了十几个、找不到一个可用的。 我可以在明天返回工作岗位(今天是假日)时进行更全面的搜索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    感谢您提供相关信息。

    在您进入办公室后等待您的进一步输入。

    此致、

    Abhishekh M L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishekh、您好!

    我可以找到的最接近的模型是:CD74HC4049

    您正在尝试对 CD74HC7046A 的哪个方面进行仿真?  HC4049采用与 HC7046相同的技术和输出结构、因此它应该具有非常相似的输出特性、但前提是您查看器件的推挽输出。  例如、如果您查看的是 PC2、则该输出也具有高阻抗状态、这在该模型中无法确定(尽管该输出是高阻态输出、因此与器件无关)。

    通常、对于这些较旧的器件、原型是比仿真更好的信息来源。

    e2e.ti.com/.../cd74hc4049.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在仿真过程中、我在该器件上接收到更多下冲。

    有人能告诉我器件的过冲和下冲规格是什么吗?

    我无法在数据表中找到详细信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishekh、
    我们不指定过冲/下冲、因为这些是器件外部二阶系统的特性。 这将取决于您的负载、并且通常随着较轻/容性负载而变得更糟、并且可以通过串联输出电阻或增加负载电容来降低。