This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:关于输入上的下拉电阻器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/688968/lsf0102-about-pull-down-resistor-at-input

器件型号:LSF0102

您好!

 

关于在 LSF0102的输入端下拉、我的客户提出了一个问题。

它们的条件如下。

・每个 CMOS 缓冲器连接到 A1和 B1。

CMOS 缓冲器-> A1 (输入)-> B1 (输出)-> CMOS 缓冲器

・A1:下拉(几百千欧)、B1:上拉(几百千欧)

(问题)

在本例中、

当 A1为低电平时,B1是否可能不会根据 A1下拉电阻值变为低电平?

(灌电流无法足够从 B1导通晶体管。)

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    它们为什么在 A1处使用下拉电阻?

    我建议您观看 Logic Minute 视频、我将在下面链接以帮助您了解翻译流程。 有一个有关上行转换和下行转换的视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好迪伦,

    我已通知我的客户视频链接。
    本视频对我们来说非常精彩。

    非常感谢!

    此致、
    TAO 2199