This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:FMAX?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, SN74AHC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/694515/sn74ahc595-fmax

器件型号:SN74AHC595
主题中讨论的其他器件:TCA6408A

你好

我的客户正在寻找高速 I/O 扩展器。

他们在另一款产品中已经使用 TCA6408A,而且他们对此非常了解,但 I2C 为400Ksps,而且速度非常慢。

客户需要更高的速度来扩展其 MCU 的 I/O 端口。 (50Msps、如果可用)

我的一个想法 是使用 SN74AHC595 (使用5端口)(用于 OE/RCLK/CRCLR/SRCK/SER)和 SN74AHC595 (8位)或两个 SN74AHC595 (16位:菊花链)。

 

问题1.

您如何看待使用 SN74AHC595的"高速 I/O 扩展器"?

你有其他想法吗?

 

问题2.

在 sn74AHC595数据表中、Ta=25度 C 时、fmax (CL=15pF) 80MHz (min)是多少?

这是否意味着第10页中的 SRCLK?

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/sn74ahc595.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-San、您好!

    SN74AHC595是输出扩展的理想选择(但不进行输入扩展)。  操作器件实际上只需要3个引脚:SER、SRCK 和 RCLK。  其他器件可以使用、但通常不是必需的。

    是的、列出的最大频率适用于串行时钟输入、串行时钟输入应是进入器件的最快信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys-San
    感谢您的回答!!!