This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:内部上拉或下拉

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/694729/txb0104-q1-internal-pullup-or-pulldown

器件型号:TXB0104-Q1

将未使用的 I/O 引脚端接至接地时、是否需要在每个未使用的引脚和接地之间放置一个电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    将未使用的 I/O 端接至接地时无需使用电阻器。