This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8151:SN74LV8151的最大频率

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV574A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693261/sn74lv8151-the-maximum-frequency-of-sn74lv8151

器件型号:SN74LV8151
主题中讨论的其他器件:SN74LV574A

尊敬的戴尔斯:

该器件在5V 时的最大 tpd 为15ns、但该器件的最大频率描述为110MHz。 它是否正确? 传播延迟将影响最大频率。 在我看来、f<1/15ns=66.7MHz、对吧?  

欢迎提出任何意见或建议。

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    我不确定您在哪里得到该最大频率值。 但是、传播延迟不会影响器件可以运行的频率。 此外、15ns 是一个最大值、而不是典型值、因此这是最坏的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    在我们的网站上、它显示  F @标称电压(最大值)为110MHz。 欢迎提出任何意见。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    该器件在该频率下运行时不应出现任何问题。 我通过查看我们同一系列中的一款时钟器件 SN74LV574a 进行了验证。 下图显示了规格:

    请注意、该频率将取决于电源电压以及电路负载。 传播延迟不会影响这一点、您应该更多地关注由负载电容引起的延迟。 从图中可以看到、该器件的规格为15pF 和50pF 负载。 您可以看到、在更高的容性负载下、频率越低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    我误解了。 传播延迟不会影响传输速率、但上升时间和下降时间会影响传输速率。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Ricardo