This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCA406:上电序列

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/694035/sn74avca406-power-up-sequence

器件型号:SN74AVCA406

你(们)好

此器件是否有任何上电序列? 在数据表中提到、VCCB 必须大于或等于 VCCA (VCC=0V 除外)。

这样、VCCA 可以在 VCCB 之前加电。 我的理解是否正确?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    没错。 只需避免在每个电源引脚达到所需电压之前操作器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致、
    本志本