This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT374:允许的功率耗散

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693706/sn74act374-allowable-power-dissipation

器件型号:SN74ACT374

你(们)好

您能否为我们提供允许的功率耗散和最大 Cout?

根据我的理解,总功耗是通过静态功耗、瞬态功耗和容量负载功耗计算得出的。

在特定条件下、将计算最大功率、直至达到最高结温。 我的理解是否正确?

如果是、我可以参考以下应用手册。
另一方面、如何计算最大 Cout?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamotami-San、您好!
    器件的最大功率耗散可通过封装热阻抗和最高结温很容易找到--例如,对于 PW 封装,假设在最高环境温度(85°C)下运行,为83°C/W。 最高结温为150°C、因此我们可以在此处计算最大功耗(PW 封装在85°C 运行时):

    (150 - 85)/ 83 = 783mW


    至于 Cout --是指输出引脚电容测量还是指最大负载电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys-San:

    感谢你的答复。
    我了解了功率耗散。

    关于 Cout、我想知道如何计算最大负载电容器。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、

    感谢您的澄清。

    我们通常建议将负载保持在70pF 以下、但这并不是硬性要求。

    最大负载电容器是一个棘手的问题--从技术上讲没有限制,但您将看到随着电容器的增大,输出边沿速率会降低,功耗也会增加。 此外、在某些情况下(当 C 接近无穷大时)、您将从器件中驱动超过器件最大额定值的恒定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys-San:

    谢谢你。 我明白了。

    此致、
    本志本