This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:TXS02326RGER 和 TXS02326AMRGER 之间的差异

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/694266/txs02326a-differences-between-the-txs02326rger-and-the-txs02326amrger

器件型号:TXS02326A

您好!

我们有一位客户使用此器件(TXS02326RGER)、但未收到 EOL 通知。 他需要知道这与 TXS02326AMRGER 之间的区别。

此外、EOL 的原因是什么?

添加 AM 的原因是什么?

可以有人建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    参数

    TXS02326RGE

    TXS02326AMRGE

    Pin1象限

    四通道2

    四通道1

    引脚上的 ESD

    2kV

    6kV

    TPD CLK

    4ns

    9.3ns

    TXS02326RGE 与 TXS02326AMRGE 的快速比较