This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 所需的 SN74HC161D IBIS 模型或 TI 的任何4位计数器。 PS:无法从链接下载 SN74ALS161B IBIS 模型

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS161B, SN74ALS08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693739/required-sn74hc161d-ibis-model-or-any-4-bit-counter-from-ti-ps-sn74als161b-ibis-model-is-not-getting-download-from-the-link

主题中讨论的其他器件:SN74ALS161BSN74ALS08

所需的 SN74HC161D IBIS 模型或 TI 的任何4位计数器。 PS:无法从链接下载 SN74ALS161B IBIS 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、
    我可以在周二返工时(今天是美国假日)查看这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、
    SN74ALS161B 似乎没有 IBIS 模型、尽管有一个文件夹。

    该器件使用与 SN74ALS08相同的输出结构、SN74ALS08的 IBIS 模型可从 以下网址获得:www.ti.com/.../toolssoftware

    由于 IBIS 仅模拟信号完整性、因此这两种模型是相同的。