This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102输出问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693697/txb0102-txb0102-output-questions

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: 2N7001T

您好!

 当使用 TXB0102 实现1.8V 至3.3V 电平转换时、输入信号为500kHz 方波、但输出为失真、请参考输入和输出波形。 应用是 SPI、不是漏极开路。 请给我一些建议吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、
    我的第一个猜测是您的线路具有相当大的电容负载、但我将通知我们团队的翻译专家、并请他查看。 明天他可能不会回来、因为今天是美国的假日。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议新发布的单向单通道低成本2N7001T 器件适用于此应用、可进行1.8V 至3.3V 的转换。
    它适用于 SPI 接口。
    TXB 没有足够的驱动强度来克服布线上的高负载。

    还有类似这一点的另一个 e2e 帖子、它们是否链接到同一个问题? 如果是、我们可以关闭其中一个。
    e2e.ti.com/.../692902