This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV161A:IBIS 模型申请

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV00A, SN74LV161A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/693945/sn74lv161a-request-for-ibis-model

器件型号:SN74LV161A
主题中讨论的其他器件:SN74LV00A

尊敬的技术支持团队:

我有两个问题。

1)

我想使用 SN74LV161APWR 的 IBIS 模型。

您能提供吗?

2)

我使用 IBIS 模型 SN74LV00APWR 而不 是 SN74LV161APWR 进行仿真输出。

有可能吗?

 www.ti.com/.../toolssoftware

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    由于 IBIS 仅对信号完整性进行建模、因此您的操作完全正确。  对于这种类型的仿真、该功能与技术系列无关。

    我们没有适用于 SN74LV161A 的 IBIS 模型、但是 SN74LV00A 采用相同的封装(这意味着相同的封装寄生效应)并使用相同类型的输入/输出驱动器、因此信号完整性分析将是相同的。